This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:驱动差分电缆

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4561, THS4531A, OPA1637, THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953296/ths4551-driving-a-differential-cable

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:THS4561THS4531AOPA1637、TINA-TI

您好!

我想使用此运算放大器驱动差分5米电缆。

请告诉我如何使用电缆电容或电缆特性阻抗计算串联输出电阻值。

此致、

Rohit Arora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit

    通常、您还会以等于电缆特性 Zo 的差分输入阻抗来端接电缆。 我假设您在说双轴电缆而不是同轴电缆。  

    然后、您将获取该 Zo、除以2、并在每个输出上放置一个具有该值的积值 R、以驱动电缆。 插入损耗为-6dB、但阻抗匹配的响应形状更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    它是 AWG26的屏蔽双绞线。

    为什么我会有-6dB 损耗? 是否有任何解决方案可以防止这种情况发生?

    那么、只有电缆特性阻抗才重要、而不是电缆的电容?

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以像在 DSL 中一样进行有源输出匹配。 对于 FDA 来说、这里是一个很好的讨论、而 DSL 以类似但不相同的方式进行这种有源匹配、  

    但实际上、首先、您讨论的频率是-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的文档、它非常有用。

    我的信号带宽为0 -270KHz。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常低、为什么要将130Mhz 部件用于270kHz 信号? 较慢的选项(省电)包括  

    THS4561

    THS4531A

    OPA1637

    然后-  

    a.您在电缆末端需要什么 Vpp 差分

    B. Zo 的特征是双绞线(我似乎记得120欧姆区域中的典型值)

    C.您在信号中关注什么-它是一个通信信号、其中 HD 可能很重要、它是稳定时间更重要的脉冲类型信号(直流耦合建议)吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们在一些旧设计中使用的 THS4551。

    A. VPP 为0-5V。 共模电压范围。

    B.电缆详细信息是

    阻抗(差分)                            80 Ω

    电容                         68pF/m (C/C)

                                       98pF/m (C/S)

    插入损耗                           100MHz 时为0.5dB/m

                                       200MHz 时为0.65dB/m

                                       400MHz 时为0.85dB/m

                                         600MHz 时为1、1dB/m

    C.信号来自差分霍尔传感器、不会是脉冲信号、更重要的是相位滞后。

    此致、

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

      Michael Linked 文档将帮助计算输出阻抗匹配所需的电阻器。 为了防止6dB 增益损耗、我将关注文档的第一部分、其中讨论了如何提高 FDA 的增益以 抵消此效应;由于您具有 BW 裕度、因此不需要使用合成输出阻抗匹配方法。 根据您在最后一个线程中提出的 ADC 和输出负载、如果稍后的功率是一个问题、您可以使用较低的 BW 部分、如 THS4561。   

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的建议。

    对于6dB 损耗、我将增加 FDA 的增益。

    我已更新电缆详细信息。

    请建议我如何在 TINA 中对电缆进行建模。 以使用电缆模型仿真 THS4551。

    此致、

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

     很抱歉耽误你的答复。 以下是您可以使用的 TINA-TI 仿真、以确定您要对插入损耗进行多少补偿。 我包含了源阻抗、但如果已经补偿、您可以将其取出。 第一个文件具有 THS4551模型、数据表指定的负载为1k、第二个文件仅具有80 Ω 负载、这将与数据表规格不同。 要查找电容和电阻负载的重要图为:4、5、6、8、10和16。  

    谢谢、

    Sima

    e2e.ti.com/.../THS_5F00_OutputImpedance_5F00_1kLoad.tsc

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_OutputImpedance_5F00_80OhmLoad.TSC