Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4561, THS4531A, OPA1637, THS4551
主题中讨论的其他器件:THS4561、 THS4531A、 OPA1637、TINA-TI
您好!
我想使用此运算放大器驱动差分5米电缆。
请告诉我如何使用电缆电容或电缆特性阻抗计算串联输出电阻值。
此致、
Rohit Arora
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
我们在一些旧设计中使用的 THS4551。
A. VPP 为0-5V。 共模电压范围。
B.电缆详细信息是
阻抗(差分) 80 Ω
电容 68pF/m (C/C)
98pF/m (C/S)
插入损耗 100MHz 时为0.5dB/m
200MHz 时为0.65dB/m
400MHz 时为0.85dB/m
600MHz 时为1、1dB/m
C.信号来自差分霍尔传感器、不会是脉冲信号、更重要的是相位滞后。
此致、
Rohit
Rohit、您好!
Michael Linked 文档将帮助计算输出阻抗匹配所需的电阻器。 为了防止6dB 增益损耗、我将关注文档的第一部分、其中讨论了如何提高 FDA 的增益以 抵消此效应;由于您具有 BW 裕度、因此不需要使用合成输出阻抗匹配方法。 根据您在最后一个线程中提出的 ADC 和输出负载、如果稍后的功率是一个问题、您可以使用较低的 BW 部分、如 THS4561。
谢谢、
Sima
Rohit、您好!
很抱歉耽误你的答复。 以下是您可以使用的 TINA-TI 仿真、以确定您要对插入损耗进行多少补偿。 我包含了源阻抗、但如果已经补偿、您可以将其取出。 第一个文件具有 THS4551模型、数据表指定的负载为1k、第二个文件仅具有80 Ω 负载、这将与数据表规格不同。 要查找电容和电阻负载的重要图为:4、5、6、8、10和16。
谢谢、
Sima
e2e.ti.com/.../THS_5F00_OutputImpedance_5F00_1kLoad.tsc
e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_OutputImpedance_5F00_80OhmLoad.TSC