This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:无需电流测量即可降低功耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955333/ina186-reduce-power-consumption-when-current-measurement-is-not-needed

器件型号:INA186

大家好、

您能回答以下客户询问吗?

此组件有一个使能引脚和一个 VS 引脚。 当我不需要电流测量并想最小化功耗时,我可以将使能和 VS 都切换到 GND,还是在使能= GND 时 VS 必须保持通电?

我是否还可以使用6引脚版本而不通过 VS = GND 启用和停用组件?
或者,在待机模式下的功耗是否会比使用具有使能功能的8引脚型号的功耗高?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    在存在使能引脚的情况下,VS 可以但不必设置为 GND 即可关闭。 它可以保持通电。

    当 ENABLE 引脚不存在时、将 VS 设置为 GND 可同样出色地关断器件。 在待机模式下不会消耗更多的功率。 相反、它的成本应低于使用使能引脚的成本。 如果您可以选择将 VS 设置为 GND、则应该能够使用6引脚版本。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我是客户。 感谢您提供此信息。 我为8引脚器件设计了第一个版本的 PCB、旨在提高灵活性。
    我将通过 ENABLE = VS = 0 (我假设这等于6引脚)和 ENABLE = 0、VS = 1来测试禁用情况。

    如果 ENABLE = VS = 0使用的电流小于 ENABLE = 0、VS = 1、那么我将在最终设计中选择6引脚。

    我能问为什么具有使能功能的8引脚版本、何时也可以禁用6引脚版本吗?

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    欢迎使用我们的论坛。  

    我可以想象的一种情况是 Vs 源由其他器件共享。 它可能不是简单关闭电源本身的选项。 相反、您可能希望有选择地关闭某些设备、同时保持其他设备处于活动状态。 在这种情况下、使能引脚很方便。

    另一个有效的原因是启动时间。 器件从0V 启动可能需要更长时间、但如果存在使能引脚、则可以使该器件保持有选择的基本电路开启、从而在使能引脚切换时更快响应。  

    这些是我目前可以想到的,可能还有其他的情况。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我的情况就像你说的那样:我不能关闭 VS、因为它为其他器件提供必要的电源。
    但这不是问题、因为我可以使用6引脚型号并将 VS 导线连接到微控制器的 I/O (INA186仅消耗90uA 电流)。
    然后、我可以使用该 I/O 来打开/关闭 INA186的电源。 我是否遗漏了什么? 缺少 VS 是否会从 IN+和 IN-到 GND 产生额外电流?

    启动时间可能是一个问题、当我有电路板时、我将对其进行测试。

    您能告诉我芯片的启用焊盘在6引脚封装中的连接位置吗? 它是否连接至 VS-焊盘?

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您可以使用 IO 来控制 INA186的电源。 缺少 VS 将不会在+/-与 GND 之间产生额外的电流形式。

    作为参考、您可以参考数据表中的图17-19、了解一些情况下的延迟。 我看不到电源启动和启用/禁用之间的延迟时间有很大差异。

    在6引脚封装中、使能焊盘与 VS 接线。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang、这回答了我所有的问题。 我将从我的评估板中的8引脚型号开始、在中进行一些测试、然后将6引脚用于实际的产品 PCB。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很高兴您能参与您的项目,如果您将来有其他问题,请告知我们。

    此致、Guang