大家好、
您能回答以下客户询问吗?
此组件有一个使能引脚和一个 VS 引脚。 当我不需要电流测量并想最小化功耗时,我可以将使能和 VS 都切换到 GND,还是在使能= GND 时 VS 必须保持通电?
我是否还可以使用6引脚版本而不通过 VS = GND 启用和停用组件?
或者,在待机模式下的功耗是否会比使用具有使能功能的8引脚型号的功耗高?
谢谢、
Franz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Guang、
我是客户。 感谢您提供此信息。 我为8引脚器件设计了第一个版本的 PCB、旨在提高灵活性。
我将通过 ENABLE = VS = 0 (我假设这等于6引脚)和 ENABLE = 0、VS = 1来测试禁用情况。
如果 ENABLE = VS = 0使用的电流小于 ENABLE = 0、VS = 1、那么我将在最终设计中选择6引脚。
我能问为什么具有使能功能的8引脚版本、何时也可以禁用6引脚版本吗?
此致、
Martin
尊敬的 Martin:
欢迎使用我们的论坛。
我可以想象的一种情况是 Vs 源由其他器件共享。 它可能不是简单关闭电源本身的选项。 相反、您可能希望有选择地关闭某些设备、同时保持其他设备处于活动状态。 在这种情况下、使能引脚很方便。
另一个有效的原因是启动时间。 器件从0V 启动可能需要更长时间、但如果存在使能引脚、则可以使该器件保持有选择的基本电路开启、从而在使能引脚切换时更快响应。
这些是我目前可以想到的,可能还有其他的情况。
此致、Guang
您好、Guang、
我的情况就像你说的那样:我不能关闭 VS、因为它为其他器件提供必要的电源。
但这不是问题、因为我可以使用6引脚型号并将 VS 导线连接到微控制器的 I/O (INA186仅消耗90uA 电流)。
然后、我可以使用该 I/O 来打开/关闭 INA186的电源。 我是否遗漏了什么? 缺少 VS 是否会从 IN+和 IN-到 GND 产生额外电流?
启动时间可能是一个问题、当我有电路板时、我将对其进行测试。
您能告诉我芯片的启用焊盘在6引脚封装中的连接位置吗? 它是否连接至 VS-焊盘?
此致、
Martin