Other Parts Discussed in Thread: OPA810, OPA192
主题中讨论的其他器件: OPA192
大家好、
我对 OPA810放大器的外部电路有疑问。
我想构建一个具有偏移补偿的同相积分器。 积分范围的转角频率为100Hz 至16kHz。 此外、我希望得到偏移补偿、因为我要积分的信号可能具有偏移。 为此、我模拟了一个电路、但我不知道 OPA810是否可以处理我的外部电阻器和电容器。 我对电阻器 R4=200m 和电容器 C2=100N 具有连续恐惧。 您是否认为/知道这将是 OPA810的问题? 顺便说一下、您认为 OPA810可以处理的其他组件是什么? 您可以在附件中找到仿真电路。
我希望你们能帮我、我非常感谢你们的每一个建议。
此致