This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:外部电路

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954456/opa810-external-circuit

器件型号:OPA810
主题中讨论的其他器件: OPA192

大家好、

我对 OPA810放大器的外部电路有疑问。  

我想构建一个具有偏移补偿的同相积分器。 积分范围的转角频率为100Hz 至16kHz。 此外、我希望得到偏移补偿、因为我要积分的信号可能具有偏移。 为此、我模拟了一个电路、但我不知道 OPA810是否可以处理我的外部电阻器和电容器。 我对电阻器 R4=200m 和电容器 C2=100N 具有连续恐惧。 您是否认为/知道这将是 OPA810的问题? 顺便说一下、您认为 OPA810可以处理的其他组件是什么? 您可以在附件中找到仿真电路。

我希望你们能帮我、我非常感谢你们的每一个建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定为什么要将810用于伺服环路放大器-您应该使用低速精密运算放大器-并且、您可能不需要在如此低的频率下设置高通-目前设置为16MHz。 如果您的目标是100Hz 低端截止频率、那么为什么不通过将100Mohm 降至1Mohm 来将伺服环路极点重置为1.6Hz。  

    +/-5V 低偏置、低偏移、适用于伺服放大器、可能是 OPA192。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我同意最好对伺服环路使用不同的 OPV。

    截止频率的问题是、由于某种原因、我不理解、非反相积分器的增益会增大截止频率。 这意味着、使用100M Ω 的电阻器和100nF 的电容器、理论上可以得到16MHz 的截止频率。 在这里、增益也为0dB。 但是,由于积分器的增益系数为161 (44dB),幅值响应会以+20dB/十倍频的速度增加,最高频率为2.576Hz (16MHz*161)。 这就是选择的截止频率如此小的原因。 您能否向我解释一下为什么振幅响应以+20dB/十倍频的频率上升到2.576Hz、而不仅仅是高达16MHz?
    感谢你的帮助。
    在这里、您可以看到电路的交流仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、是的、你已经将伺服环路与同相源串联、为其提供与直流时相同的高增益。 这只是低通响应、  

    然后添加直流伺服环路(高通滤波器)、就像您现在拥有的那样、  

    更常见的情况是、我们将伺服环路作为求和信号进入具有衰减的反相节点-为此、我们必须翻转该伺服放大器中的极性-看起来很奇怪、 但是、它从主放大器获得的反相增益使其成为负反馈环路、现在为您提供所需的响应。  

    由于该100兆欧姆、将具有相当高的低 F 噪声、您不确定、  

    这是最后一个文件、采用 TINA V7格式、  

    e2e.ti.com/.../High-gain-low-pass-with-servo-loop-OPA810.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    我构建了您的电路、我得到了相同的交流分析。 但是、如果我执行瞬态分析、并且输入信号在您的情况下、VG1具有偏移、那么我会在输出端获得较大的偏移。 例如、振幅为10mV 且偏移为10kHz 的正弦信号、我得到的输出偏移约为10mV。  

    更进一步、我没有得到2Meg 电阻器 R5的用途。  

    您是否对您的电路执行了瞬态分析?

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须确保输入方波处于通带中、这里是1Hz +/-10mV 输入-输出在+/-1.62V 时看起来正确、没有偏移、  

    2Mohm 是伺服放大器的增益元件、通过主运算放大器反相路径为其提供-161k/2Mohm 的增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想构建一个具有偏移补偿的同相积分器。 积分范围的转角频率为100Hz 至16kHz。 因此、目标信号远高于通带。 我想集成频率高于100Hz 的信号。 伺服环路只应消除所需信号的直流或低频偏移。 例如、输入信号是100mV 余弦信号、在10kHz 频率下具有10mV 偏移。 输出应是振幅较低、频率为10kHz 但没有(或只是极小)偏移的正弦信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用该反馈 C 时、电流截止频率为99Hz、如果您需要更高的截止频率、请减小 C。此外、您还使用主放大器实现了同相低通滤波器-本身不是积分器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、99 Hz 的转角频率是最佳频率。 我需要增益、并且必须使用同相拓扑。 因此、我必须以这种方式集成信号、对吗?  

    由于伺服环路是同相高通滤波器、因此仿真无法正确处理频率为10kHz 的信号。 仿真仅在反相高通滤波器的情况下工作。 那么、您认为 OPA810在组件的高值下是稳定的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    在您提供的方案中、失调电压并未完全降低、可能需要通过降低 R5来提高伺服放大器的效果。 R5设置为2MEG:

    R5设置为100k Ω:

    请注意、您不想将此电阻器设置得太低、因为这会增加伺服放大器提供的噪声、并开始对您的总体增益产生影响。 此外、向同相输入添加滤波器有助于提供您所需的同相积分器响应。 您需要将其与 R3和 C1匹配。

    不带滤波器:

    带滤波器:

    最终电路:

    最棒的

    Hasan Babiker