This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:

Guru**** 2767125 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955099/ina3221

器件型号:INA3221

您好!  

关于在测量单通道上分流电压和总线电压的单次触发操作期间在较大平均值设置上进行转换排序的问题。   每个信号的采样值如下:

A:全部合并、然后它移动到另一个信号、  或

B: 它们是否交替使用。

例如、如果我们设置:总线8.2ms 转换时间、分流器8.2ms 转换时间、1024个平均值、 分流器和总线、单次触发(触发)

那么:

答:

对总线电压逐个进行1024 x 8.2ms 的所有转换、有效地测量1024 x 8.2ms = 8.4秒期间的专用总线电压。    

然后、

对分流电压逐个进行1024 x 8.2ms 的所有转换、有效测量 1024 x 8.2ms = 8.4秒期间的专用分流电压。    

这意味着在分流电压完成时、产生的总线电压为8.4秒。

或、B:

进行交替转换、这意味着它需要: 总线8.2ms 的转换、然后对分流 器、总线、分流 器、总线、分流器、总线、分流器进行8.2ms 的转换、  等等   在1024 x 8.2 ms x 2 = 16.8秒后、直到每个样本有1024个?

这意味着、如果在测量总线时分流器上存在一些脉冲事件、则它们不会在最终样本中表示。

我们在 PWM 运行的负载的电流测量中有一些很大的不准确之处、我们认为可能会发生一些与我们设置 INA3221的方式相关的同步问题。

  

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    我认为这是选项 B、但我正在验证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    我确认"B"是其实现方式、但平均值是继动平均值。  因此、正如它获取样本一样、它对最后1024个样本取平均值。   

    希望这能解释您看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、  

    非常感谢您的快速回答。

    是的、我认为这与我们看到的行为相匹配: 当我们有一个 PWM 驱动负载、并且我们在同一个单次模式下测量分流器和总线时、我们会得到电流的误差。   但是、如果我们仅使用完全相同的设置测量分流器、则会消除误差。   我们认为、所发生的情况是、在测量总线时不测量某些 PWM 脉冲、根据同步问题转换结果。

    一切都好

    胡安