https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955099/ina3221
器件型号:INA3221您好!
关于在测量单通道上分流电压和总线电压的单次触发操作期间在较大平均值设置上进行转换排序的问题。 每个信号的采样值如下:
A:全部合并、然后它移动到另一个信号、 或
B: 它们是否交替使用。
例如、如果我们设置:总线8.2ms 转换时间、分流器8.2ms 转换时间、1024个平均值、 分流器和总线、单次触发(触发)
那么:
答:
对总线电压逐个进行1024 x 8.2ms 的所有转换、有效地测量1024 x 8.2ms = 8.4秒期间的专用总线电压。
然后、
对分流电压逐个进行1024 x 8.2ms 的所有转换、有效测量 1024 x 8.2ms = 8.4秒期间的专用分流电压。
这意味着在分流电压完成时、产生的总线电压为8.4秒。
或、B:
进行交替转换、这意味着它需要: 总线8.2ms 的转换、然后对分流 器、总线、分流 器、总线、分流器、总线、分流器进行8.2ms 的转换、 等等 在1024 x 8.2 ms x 2 = 16.8秒后、直到每个样本有1024个?
这意味着、如果在测量总线时分流器上存在一些脉冲事件、则它们不会在最终样本中表示。
我们在 PWM 运行的负载的电流测量中有一些很大的不准确之处、我们认为可能会发生一些与我们设置 INA3221的方式相关的同步问题。
感谢你的帮助!