大家好、
我们的客户希望确认 是否可以使用 INA592这样低值的负载?
他想确认它是否比 AD8276好(请见图20和图 21) 21)它们显示最大值的位置 输出电压作为输出负载的函数。 从这个图中可以清楚地看出、对于一个低值输出负载、压降实际上是相当糟糕的。
客户在 INA592中找不到类似的图。 他想知道 INA592相对于连接到输出端的电流和负载的最大输出电压。
如果您有任何问题需要回答 INA592客户的确认、请告诉我。
谢谢、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户希望确认 是否可以使用 INA592这样低值的负载?
他想确认它是否比 AD8276好(请见图20和图 21) 21)它们显示最大值的位置 输出电压作为输出负载的函数。 从这个图中可以清楚地看出、对于一个低值输出负载、压降实际上是相当糟糕的。
客户在 INA592中找不到类似的图。 他想知道 INA592相对于连接到输出端的电流和负载的最大输出电压。
如果您有任何问题需要回答 INA592客户的确认、请告诉我。
谢谢、
Jonathan
您好 Kai、
感谢您对此主题的支持。
客户已查看此图39-42。
根据客户、 数据表规定、对于+/-10mA 电流、输出电压将限制为 VSS - 1、如图39-42所示。 但这些是针对10千欧的固定负载(这似乎很奇怪、数据表显示的电流高达70mA 左右、但这会在负载上产生70V 的电压、这似乎是不可能的)。 他之所以提出这个问题、是因为 AD8276的数据表、图21、显示输出电压不仅受输出电流的限制、而且受负载电阻的限制。 他想知道 INA592的情况是否也是如此。
您对此器件有什么意见吗?
此致、
Jonathan
您好、Jonathan、
INA592在25°C 时对地的短路电流限制为+/-65mA、如图39-40所示。 最大 输出电流会随着 Tambb 条件的变化而有所变化、但图中显示了影响。 这些图还显示了相对于电源轨的输出电压摆幅、这是负载电阻、I_LOAD 和 Tambb 温度的函数。
数据表显示了 Vout (摆幅电压)与 I_LOAD 关系的关系、R_LOAD 可在图41和42中计算。 AD8276显示了输出电压摆幅与 R_LOAD 之间的关系、其中 I_LOAD 可根据 图21中的波形计算得出。 您可以根据这些图提取性能数据与温度间的关系。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond