This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:差分输出配置建议电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954566/ina240-differential-output-configuration-suggested-circuit-s

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: THP210

为了连接到差分输入 ADC、我想将 INA240 (使用 x100)配置为差分输出。 我熟悉一些差分输出配置选项、例如在输出端简单添加反相放大器或在传感器之间使用两个用天线相连接的 INA 等。但希望您能提供任何其他建议、以防止 INA240 CMRR 性能下降。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    您可以使用内部分压器使其具有差分电压、它将为您提供一个差分电压、其中中点位于 VDD 和 GND 之间作为基准。  您还可以将两个 Vref 引脚连接在一起、并将其驱动到所需的基准。  然后将输出连接到 ADC 的一侧、将基准连接到另一个输入。  当电流为零时、这将为您提供0的差分。

    除非我误解并有两个电流、否则您尝试测量这两个电流之间的差值。

    如果我理解不正确、您能否给出您尝试的结果图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢 Javier、

    我正在使用 INA240 (x100)测量一个电流、并希望将其连接到全差动 ADC。 您能不能提供最优电路配置、在该配置中、我可以重新配置 INA240以实现全差动输出。

    建议的电路图将会有所帮助。或 TINA 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 THP210精密 FDA 用作具有受控输出声码的单级到差分级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    如果您在两个方向上测量电流、则将参考连接到您想要的 Vocm。  如果您仅测量单极输出、则可以使用 Michael 的建议。