Other Parts Discussed in Thread: INA240, THP210
主题中讨论的其他器件: THP210
为了连接到差分输入 ADC、我想将 INA240 (使用 x100)配置为差分输出。 我熟悉一些差分输出配置选项、例如在输出端简单添加反相放大器或在传感器之间使用两个用天线相连接的 INA 等。但希望您能提供任何其他建议、以防止 INA240 CMRR 性能下降。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Tony、
您可以使用内部分压器使其具有差分电压、它将为您提供一个差分电压、其中中点位于 VDD 和 GND 之间作为基准。 您还可以将两个 Vref 引脚连接在一起、并将其驱动到所需的基准。 然后将输出连接到 ADC 的一侧、将基准连接到另一个输入。 当电流为零时、这将为您提供0的差分。
除非我误解并有两个电流、否则您尝试测量这两个电流之间的差值。
如果我理解不正确、您能否给出您尝试的结果图。