请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA190-Q1 主题中讨论的其他器件: INA190
您好!
我想使用 INA190A2-Q1测量电池的电压。 设计理念是使用以下电路:
测量1k 分流电阻器中的电流并从中确定电池电压。 这些电池的电压介于2.5V 和4.5V 之间、这会转换为25uA 至45uA 的分流电阻器中的电流。
使用精度为0.1%的电阻器并将 INA190-Q1的失调电压和偏置电流考虑在内、似乎可以达到 50nA +/- 1%的读数精度。
考虑到这不是 INA190-Q1的标准用法、并且电流测量值很低、我们希望您就此提出建议。
如果您有任何建议/建议、请告知我们、
此致、
Jules