This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:电压测量

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190-Q1, INA190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954062/ina190-q1-voltage-measurement

器件型号:INA190-Q1
主题中讨论的其他器件: INA190

您好!

我想使用 INA190A2-Q1测量电池的电压。 设计理念是使用以下电路:

测量1k 分流电阻器中的电流并从中确定电池电压。 这些电池的电压介于2.5V 和4.5V 之间、这会转换为25uA 至45uA 的分流电阻器中的电流。  
使用精度为0.1%的电阻器并将 INA190-Q1的失调电压和偏置电流考虑在内、似乎可以达到 50nA +/- 1%的读数精度。  

考虑到这不是 INA190-Q1的标准用法、并且电流测量值很低、我们希望您就此提出建议。  
如果您有任何建议/建议、请告知我们、

此致、

Jules

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jules、

    感谢您提出问题。

    这当然是 INA190的有效应用和使用。 由于最大器件增益误差为+/-0.3%、因此也可实现1%的误差。

    我建议使用以下电路设计中具有相同部件和用例的公式计算最坏情况误差。

    失调电压误差在较低的输入电压电平下占主导地位、因此您只需确保在电池电芯电流为25uA 时误差小于1%。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    非常感谢您的回答。  

    此致、

    Jules