您好,
我使用 的是 PGA281 、其输入级电源为10V 单端(即 VSP=10V 且 VSN=0V)、以及
输出级电源为3.3V (即 VSOP=3.3V 且 VSON=0V)、逻辑电源为3.3V (与 输出级电源不同的电源)。
问题:在尝试读取传感器输出 PGA 错误标志时是否设置?
已执行的步骤:
1.我们检查并确保所有电源(输入、输出和数字)都在限制范围内
2.对于要确定的问题、我们遵循数据表中提到的图44。 (附加图像供您参考)
3.分别隔离每个部分,首先输入,然后输出,然后两者。 错误标志仍然为高电平。
4.我在论坛上提到了一些帖子,并决定 PGA281 IC 可能会损坏,因此被新的 IC 取代
5.第一次我能够读取传感器输出(错误标志-低电平)。 从下一次 开始、错误标志变为高电平、无法读取传感器输出。
非常感谢您的建议以及帮助!! 提前感谢。
谢谢、此致、
Sarath Kumar C.