This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:错误标志检测-未知原因

Guru**** 2585405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953059/pga281-error-flag-detection---unknown-reason

器件型号:PGA281

您好,

我使用 的是 PGA281 、其输入级电源为10V 单端(即 VSP=10V 且 VSN=0V)、以及

输出级电源为3.3V (即 VSOP=3.3V 且 VSON=0V)、逻辑电源为3.3V (与 输出级电源不同的电源)。

问题:在尝试读取传感器输出 PGA 错误标志时是否设置?

已执行的步骤:

1.我们检查并确保所有电源(输入、输出和数字)都在限制范围内

2.对于要确定的问题、我们遵循数据表中提到的图44。 (附加图像供您参考)

3.分别隔离每个部分,首先输入,然后输出,然后两者。 错误标志仍然为高电平。

4.我在论坛上提到了一些帖子,并决定 PGA281 IC 可能会损坏,因此被新的 IC 取代

5.第一次我能够读取传感器输出(错误标志-低电平)。 从下一次 开始、错误标志变为高电平、无法读取传感器输出。

非常感谢您的建议以及帮助!! 提前感谢。

谢谢、此致、

Sarath Kumar C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    您是否有完整的 PGA281原理图、其中显示了差分输入信号电压、IN-N 和 IN-P 引脚相对于 GND 和电源的绝对电压?  当问题发生时、请告知我们所需的增益设置以及 G0-G4的数字状态(低电平或高电平)。

    您已经提到、该器件由单极 VSN=0V 和 VSP=10V 电源供电。  请记住、IN - N 绝对电压和 IN - P 绝对电压必须至少与电源轨相距2.5V、因此在单端测量时、IN - N 的最小电压为+2.5V。  如果您希望以 GND 为基准执行单端测量、并将负输入 IN-N 设置为 GND、则器件将需要双极电源或至少 VSN <-2.5V 的负电源。

    上述帖子上附加的图像不显示、此图像是否显示图44或其他?  如果有其他数字、请重新发布。

    非常感谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    感谢您的回复。

    此处所示为测量的电压。 所需的增益设置为176、并将[G4-G0]设置为11010。 增益设置已验证

    PGA281数据表的图44是前一个线程中提到的图像。

    期待您的回复、

    谢谢、此致、

    Sarath Kumar C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    预期传感器的最大差分电压是多少?

    上面的原理图显示了使用 G4-G0 11010设置的增益为176V/V 的 PGA281、如您所述。

    上图中所示的差分输入电压为4.92V-4.94V =-20mV;该输入的理想差分输出为大约176V/V*(-0.020V)=-3.52V 差分输出。  

    但是、理想的-3.52V 差分输出超出放大器的范围、因为您具有 VSOP=3.3V 且 VSON = GND;其中允许的最大输出差分电压范围为+3.2V 和-3.2V (距离输出级电源100mV)。  

    您能否将增益降至128V/V 或64V/V、并让我知道这是否解决了问题?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    传感器的最大预期差分电压为11mV。 但在本例中、我们将获得更大的电压。 我们在特定于电路板的情况下看到了这个问题。

    当我们降低增益时、问题得到解决。

    谢谢、此致、

    Sarath Kumar C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    感谢您的介绍。  很高兴听到问题得到解决。

    此致、

    Luis