This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A75:低至5MHz 的低频应用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A75, TRF37A73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954068/trf37a75-low-frequency-application-down-to-5-mhz

器件型号:TRF37A75
主题中讨论的其他器件: TRF37A73

您好;

我在一个文档中看到、如果我们选择较大的耦合电容器和 BAIS 电感器、TRF37A73可在低至1MHz 的频率下使用。 我的问题是:如果 TRF37A75也可以在更低的频率、即5MHz?

谢谢!

Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    是的、您可以调整交流耦合电容器、以便过滤低于5MHz 的频率。

    最棒的

    Hasan Babiker