Other Parts Discussed in Thread: TRF37A75, TRF37A73
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF37A75 主题中讨论的其他器件: TRF37A73
您好;
我在一个文档中看到、如果我们选择较大的耦合电容器和 BAIS 电感器、TRF37A73可在低至1MHz 的频率下使用。 我的问题是:如果 TRF37A75也可以在更低的频率、即5MHz?
谢谢!
Donald