This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择用于 PSFB 次级侧负载电流感应的电流感应放大器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, AMC1300, AMC3301, AMC1302, INA239, INA226, ISO7842, INA260, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953211/selecting-current-sense-amplifier-for-psfb-secondary-side-load-current-sensing

主题中讨论的其他器件:INA180AMC1300AMC3301AMC1302INA239INA226ISO7842INA260INA240

您好!

我正在设计3kW PSFB、可以在选择用于次级侧负载电流感应的电流传感器+放大器时提供一些帮助。  

有关系统的一些相关规格-  

  • 3kW 输出(3000W/12V = 250A 输出电流)
  • 100kHz 开关频率
  • MCU 控制  

根据此 白皮书、从精度、最大温度和带宽能力方面来看、分流器似乎更好。 我正在选择电流感应分流放大器、想知道您是否有推荐的器件。 我不确定这里的带宽要求是多少、但我想它可能是开关频率的函数? 如果您也可以帮助解决这个问题、那就太棒了。

我查看的是 INA180数据表、在没有削波的情况下无法确定最大输入电压。 在哪里可以找到此信息?

谢谢!

j

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    感谢您使用 E2E! 这里有几个问题。

    您计划将分流器放在电源链的哪个位置? 分流器是否会看到来自全桥的任何脉宽调制? 此外、您是否计划在高侧或低侧实施分流器上的计划共模、以及分流器输入引脚上会出现什么直流偏置?

    我可以提出一些解决方案来查看。 第一个是诸如新型 AMC3301的全隔离放大器(如果 AMC3301的电源组件没有吸引力、您还可以查看 AMC1300/AMC1302)。

    或者、您可以查看我们的非隔离式解决方案之一、例如新的 INA239或其前代产品 INA226、并使用数字隔离器进行隔离、例如 ISO7842。 我们在 这里有一个使用 INA260的示例。 遗憾的是、INA260在这里不是一个好的解决方案、因为封装只能承受高达15A 的持续电流。 对于此电流水平、出于散热原因、您必须使用外部分流器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的快速响应。 分流器位于 PSFB 转换器中次级侧的输出端。 我还没有决定它是位于高侧还是低侧。 共模仅为12V。

    为什么需要隔离式解决方案? 这位于次级侧、因此它已经与高压侧进行电隔离。

    最棒的

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    我在这里领先自己。 正确的做法是、您可能不需要立即使用隔离式解决方案。 我所提到的隔离式解决方案的原因是、通常您的反馈也必须跨越隔离栅。 您的 MCU 位于哪一侧? 如果您反馈到 MCU、而 MCU 位于次级侧、则您应该能够使用非隔离式解决方案、 但我认为、在信号链中的某个位置、将占空比反馈回 Q1-Q4、您需要将信号移回隔离栅、除非我对您的设置进行了错误的可视化。  

    如果在次级侧的输出端进行测量、则应该具有相对平滑的电流、尽管线路上会出现电压纹波(尽管我假设在12V、ΔVo 相对较小)。 对于非隔离式方法、请查看 INA240。 它具有400kHz 带宽、因此可将开关频率提高4倍、并包含我们专有的 PWM 抑制功能、这将有助于防止线路上可能出现的任何开关伪影。