请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM258 您好的团队:
请帮助 查看原理图
电源电压输入为24V、信号电压输入为0-3.3V
3.在客户工厂的正常试厂生产(包括功能测试)后,将有缺陷的产品发送给终端客户,总共有20台 PC。 此类缺陷产品的反馈为1件、缺陷率为1/20;
正常 IC:引脚1接地阻抗是无限的;
IC 异常:引脚1接地阻抗约为10M Ω;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队:
请帮助 查看原理图
电源电压输入为24V、信号电压输入为0-3.3V
3.在客户工厂的正常试厂生产(包括功能测试)后,将有缺陷的产品发送给终端客户,总共有20台 PC。 此类缺陷产品的反馈为1件、缺陷率为1/20;
正常 IC:引脚1接地阻抗是无限的;
IC 异常:引脚1接地阻抗约为10M Ω;
在工厂进行正常试产(包括功能测试)后发送给终端客户的样片总共为20件、
其中一个缺陷被反馈回、缺陷率为1/20。
目前、LM258DR 无效。
不良现象:0-10V 无法调节光线;
分析错误:
1、测量0-10V 输出、输出电压固定在约19V;(正常范围为0-10V)
2.发现 LM258DR 异常、与 普通电路板交叉使用 LM258DR、不良现象出在 LM258DR;