This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258DR,查看原理图

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953250/lm258-lm258dr-review-schematic

器件型号:LM258

您好的团队:

请帮助 查看原理图  

电源电压输入为24V、信号电压输入为0-3.3V

3.在客户工厂的正常试厂生产(包括功能测试)后,将有缺陷的产品发送给终端客户,总共有20台 PC。 此类缺陷产品的反馈为1件、缺陷率为1/20;

正常 IC:引脚1接地阻抗是无限的;

 IC 异常:引脚1接地阻抗约为10M Ω;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输出端(引脚7)上的 C33会提供较差的环路稳定性、并且输出可能会在瞬态时振铃、甚至可能会振荡。 振荡振幅很小(可能未被注意到)。 故障症状是什么? 即使引脚1 10M 欧姆泄漏是真实的、这也不会影响电路运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在工厂进行正常试产(包括功能测试)后发送给终端客户的样片总共为20件、

    其中一个缺陷被反馈回、缺陷率为1/20。

    目前、LM258DR 无效。

    不良现象:0-10V 无法调节光线;

    分析错误:

    1、测量0-10V 输出、输出电压固定在约19V;(正常范围为0-10V)

    2.发现 LM258DR 异常、与 普通电路板交叉使用 LM258DR、不良现象出在 LM258DR;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    当输出为19V 时、其他7个引脚上的电压是多少? 根据总输出误差、我最初猜测的是处理过程中的 ESD 损坏。