主题中讨论的其他器件: OPA1637、 THS4561
您好!
在哪里可以找到 Tina 的模型、尤其是 THS4551。
"[常见问题解答] TINA/Spice:从德州仪器查找模型"具有链接、但它不会转到模型库、仅转到 Tina 的下载页面。
BR;Markku
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Markku 您好!
除了 Michael 的注释、您还可以在 器件的产品页面中找到模型。 向下滚动到"设计和开发"部分、然后单击"设计工具和仿真"。
请注意、这将仅允许您下载器件的2020版本。
最棒的
Hasan Babiker
上午 Markku
下面让 Hasan 回答您的模型库问题 (但我要说、您可以在 TINA 中访问的库随您拥有的 TINA 版本一起提供、无法添加到-我记得问 DesignSoft 他们是否要将库更新到我拥有的 V11中的较新器件、 不会-但他们会在您可以购买的后续版本中提供一些更新)。 通常、我们只需从现有的仿真工作中创建.tsc 文件、然后将模型( 单击符号突出显示、然后单击 CNTL-C)复制到 TINA 中的新仿真文件中。
总之、回到 Zol 问题-我之前的评论实际上与 THS4561相关、因为这是下一篇 AudioXpress 文章的法律部分 (将 THS4561放入 OPA1637 EVM 板上的 MFB ckt 中-需要运行一些相位裕度 silms、此时您确实需要谐振 Zol 来拾取由 MFB 反馈 C 导致的降级)。
在搜索较旧的 THS4551 Zol 测试文件时我发现了很多、并重建了一些历史记录-
这是最初的2016年7月发布的模型测试-当时我在输出引脚上使用大电容器、这要求我手动移除内部反馈 C、 这里是 sim 和 then file -我要寻找的是更高 F 时的二阶谐振-在这里显示幅度、但它实际上是重要的相位-
e2e.ti.com/.../Zol-test-THS4551-RTM-model.TSC
较新的2019车型未显示谐振、因为我认为 GWL 车型模板仅是 Zol 中的 RC、应具有 RLC 以匹配节奏频率-
总之、Hassan 关于在工具和仿真下查看产品文件夹的评论通常是正确的、但如果我在网上深入探讨 THS4551、我记得现在有人要求我在图#中为大量数据表示例添加仿真文件。 因此、那里有很多文件、我怀疑如果您打开这些.tsc 文件中的任何一个、它们中将有2016年7月的原始模型、 在2019年更新时、我们并没有真正发现 TINA 参考设计-必须在某处-我认为此器件是唯一显示所有这些数据表电路 TINA 文件的器件(没有人会愚蠢地承担这一责任)。
Markku 您好!
我同意 Michael 的意见、最好避免使用作为 TINA 的一部分提供的模型。 最简单的方法是下载.tsc 文件并将模型复制到原理图中。 您还可以使用 TINA 工具下的"新建宏向导"来转换.lib 文件以在 TINA 中使用、 下面是有关如何执行此操作的视频。
关于 THS4551本身、正如 Michael 提到的、有许多电路代表数据表中的数字。 最后提到该图的这些电路使用2016模型。 THS4551的2020版本列示为:"THS4551DGK未加密 TINA-TI 模型封装(修订版 C)"和"THS4551PSPICE 模型(修订版 A)"
最棒的
Hasan Babiker