This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:有关带宽的问题

Guru**** 2771065 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953388/ina240-q1-questions-on-bandwidth

器件型号:INA240-Q1

大家好、团队、

只需咨询以下有关 INA240-Q1带宽的问题。

1、如何了解低于400kHz 的带宽? 无论20/50/100/200增益如何、所有版本 INA240-Q1都是否采用400kHz 频率?

如果是、对于增益=200器件、初始放大器带宽应非常高。 请帮助确认此信息。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    1.是的、器件的所有增益型号的带宽都相同。  

    2."初始"放大器带宽是指什么? A4型号具有400kHz 带宽、与所有其他型号相同。 如上所示、需要注意的一个不同之处是 A4型号的稳定时间稍长(9.8us 与9.6us)

    另请注意、对于所有变体、还有一个100kHz 失真的附加规格。