Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240-Q1 大家好、团队、
只需咨询以下有关 INA240-Q1带宽的问题。
1、如何了解低于400kHz 的带宽? 无论20/50/100/200增益如何、所有版本 INA240-Q1都是否采用400kHz 频率?
如果是、对于增益=200器件、初始放大器带宽应非常高。 请帮助确认此信息。
谢谢。
Johnny