Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA192
主题中讨论的其他器件: OPA192
您好!
我使用 OPA564设计了具有电流限制的 CV 源。 OPA564由-2V 和+8.6V 供电。 静态电流为50mA (最大值)。OPA564输出设置为0 (测量值也为0)。但-2V 电流为189mA (OPA564仅为-2V 电源)。 但 OPA564输出可通过我们的设计进行调节、输出测量值达到 aggres。
问:OPA564是正常的雕像吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA192
您好!
我使用 OPA564设计了具有电流限制的 CV 源。 OPA564由-2V 和+8.6V 供电。 静态电流为50mA (最大值)。OPA564输出设置为0 (测量值也为0)。但-2V 电流为189mA (OPA564仅为-2V 电源)。 但 OPA564输出可通过我们的设计进行调节、输出测量值达到 aggres。
问:OPA564是正常的雕像吗?
您好 Xue、
我看不到 您提供的原理图中会 解释这种高电流的任何内容。 移除 OPA564后、高-2V 电源电流是否下降到接近零? 如果是、 这 可能表示 OPA564运算放大器已损坏。
如果未观察到 VDIGItAL 和 VSUPPLY 之间的正确上电时序关系、则很容易损坏 OPA564。 时序序列 在数据表应用信息的电源部分中进行了介绍。 使用 DSO 并观察+3.3V VDIGItAL 电源、+8.6V 和-2V VSUPPLY 电压之间的时序关系。 如果所需的时序序列不符合数据表图36 B 或 C、则器件可能会损坏。
此外、我看到有一个10V 电源施加到 R913 (10k)到 OPA564同相输入。 它何时相对于其他电源施加? 10V 是否通过连接到 OPA192运算放大器输出的 D902二极管下拉至较低的电压?
此致、Thomas
精密放大器应用工程