This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:OPA564静态电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916656/opa564-opa564-quiescent-current

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件: OPA192

您好!

我使用 OPA564设计了具有电流限制的 CV 源。 OPA564由-2V 和+8.6V 供电。 静态电流为50mA (最大值)。OPA564输出设置为0 (测量值也为0)。但-2V 电流为189mA (OPA564仅为-2V 电源)。 但 OPA564输出可通过我们的设计进行调节、输出测量值达到 aggres。  

问:OPA564是正常的雕像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xue:

    负载电流是否流入 OPA564的输出引脚? 输出引脚还有其他什么连接?

    引脚5处的电压是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChengLi、

    除了 Kai 的评论之外。  

    引脚21处的 EP 是什么? OPA564AIDWP 是20引脚器件、请参阅引脚分配表。 根据原理图、-2V 电源轨到接地之间的电阻是多少?  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。 OPA564输出开路。 负电源轨的静态电流保持恒定(~180mA 至190mA)、即使关闭输出也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    PIN_21是散热 焊盘。 2V 轨到接地之间的电阻是 PCB 板上的60R。 我们从 PCB 上移除了 OPA564。 我检查 PIN_13和 PIN_1之间的电阻是否约为4R。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xue、

    我看不到 您提供的原理图中会 解释这种高电流的任何内容。  移除 OPA564后、高-2V 电源电流是否下降到接近零? 如果是、 这 可能表示 OPA564运算放大器已损坏。

     如果未观察到 VDIGItAL 和 VSUPPLY 之间的正确上电时序关系、则很容易损坏 OPA564。 时序序列 在数据表应用信息的电源部分中进行了介绍。 使用 DSO 并观察+3.3V VDIGItAL 电源、+8.6V 和-2V VSUPPLY 电压之间的时序关系。 如果所需的时序序列不符合数据表图36 B 或 C、则器件可能会损坏。

    此外、我看到有一个10V 电源施加到 R913 (10k)到 OPA564同相输入。 它何时相对于其他电源施加? 10V 是否通过连接到 OPA192运算放大器输出的 D902二极管下拉至较低的电压?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复。 加电时间错误会导致芯片损坏。