主题中讨论的其他器件:THS3122、 THS3491、 OPA197
尊敬的先生/女士:
我们打算根据项目要求使用该运算放大器。 项目要求如下。
1) 1)所需的输出电压= 20Vpp
2)最大可用输入电压= 5V (相对于接地)
3)恒定输出负载电流要求= 1.5A。
4) 4)输入信号频率范围= 10MHz
我们从数据表中观察到、仅负载电流是根据我们的要求使用此器件型号的限制。
请求建议合适的替代器件型号或额外的硬件电路、我们可以将其与之一起添加。
我们更喜欢满足上述要求的替代器件型号。
您的回答将非常有助于我们 完成项目。
谢谢
镍薄型