This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:高速大电流放大器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3122, THS3491, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917457/lm6171-high-speed_high-current-amplifier

器件型号:LM6171
主题中讨论的其他器件:THS3122THS3491OPA197

尊敬的先生/女士:

我们打算根据项目要求使用该运算放大器。 项目要求如下。

1) 1)所需的输出电压= 20Vpp

2)最大可用输入电压= 5V (相对于接地)

3)恒定输出负载电流要求= 1.5A。

4) 4)输入信号频率范围= 10MHz

我们从数据表中观察到、仅负载电流是根据我们的要求使用此器件型号的限制。

请求建议合适的替代器件型号或额外的硬件电路、我们可以将其与之一起添加。

我们更喜欢满足上述要求的替代器件型号。

您的回答将非常有助于我们 完成项目。

谢谢  

镍薄型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Nithin、我认为 TI 没有任何具有1.5A 输出的东西、  

    您可以考虑并联4个 THS3122器件(它是双路封装、因此采用两种封装)、并具有负载均流镇流器电阻器。 这在 AWG 输出中非常有用、其中 THS3491产品文件夹中有一个显示注意事项的示例设计。  

    THS3122是 CFA、因此它具有20Vpp、10MHz 信号的速度和压摆率。 其中4个在理论上具有1.5A 输出能力。

    此旧数据表中没有爪形曲线、因此不确定您是否可以使用+/-12V 电源、或者由于在最大输出电流时 IR 余量增加、因此需要更多类似于+/-15V 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    以下是 Michael 所指的负载共享参考设计:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Hasan、这就是文档。 Rohit 涵盖了所有方面-在完整数据表工作量的范围内。 其中有许多优点、实际上有助于并行器件降低 HD。 花了一段时间才把这一点拿出来,但现在已经为特设工作组提供了这方面的服务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的宝贵意见、

    根据您的意见、我们决定继续使用 THS3122 (2个)

    我们的输入电压范围为1-9v  

    您能不能建议最佳增益选项(低增益或高增益),以便在 输出电压为20Vpp 的情况下获得所需带宽(100Hz - 10MHz)的恒定响应。

    采用 同相配置时、应考虑电源=+/-15V。

    如果您建议 使用增益设置电阻器、这将非常有帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Nithin

    显然、您可以进行交流耦合-这非常有用、不确定您的负载是多少、但我在这里使用了6.66欧姆电阻在+/-10V 上创建1.5A 摆幅。 这些镇流电阻确实会导致 IR 压降增加到输出摆幅、因此它们不会过高、并会通过其1.05欧姆的组合输出对负载造成损耗。 我真的担心输出直流偏移不匹配会导致流经这些电阻器的直流电流过高。 我可能会考虑使用精密伺服放大器将每个输出保持在0V 直流电压。  

    很好地进行仿真、  

    e2e.ti.com/.../4-parallel-THS3122-driver.TSC

    这是小信号交流电

    然后是+/-10V 输出、另一个波形是所需的输入-但正如您所说的那样、这可能会被偏移  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 Nibin、  

    这就是我所说的伺服放大器的意思、这将使每个 THS3122输出保持在0V、从而消除由于输出偏移不匹配而导致的直流电流。 实际上是另一个频率低于输入侧的高通滤波器。 直流探针位于 OPA197输出端、表明它引入了偏移信号、  

    交流响应不变、  

    这个单级 TINA 文件、

    e2e.ti.com/.../single-THS3122-stage-with-OPA197--integrator.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的宝贵支持,

    还有一个疑问。

    THS3122的每个通道在20Vpp 下是否承载450mA 负载电流?

    如有上述疑问,则会有很大的帮助。

    谢谢

    镍薄型  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我展示了 THS3122的最小线性输出电流为360mA、其中4个应支持您的1.5A 请求