This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:关于噪声系数与放大器;噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6552, LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917150/lmh6552-regarding-noise-figure-noise

器件型号:LMH6552
主题中讨论的其他器件: LMH6553

大家好、

是否有任何工具/计算 器可用于查找适用于不同增益配置的单输入到差分输出/差分输入到差分输出/单输入到单输出运算放大器的噪声系数。

与 LMH6552类似、它们提供了噪声系数@增益9V/V

但是、如果我想知道噪声系数@增益1V/V、 在这种情况下、我将如何计算该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    最好的方法可能是在 SPICE 上仿真您的电路。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在某个地方拥有所有这些计算器、但需要您的电路(R 值)增益1、这在 NF 上不是很好。 通常、如果您可以使用交流耦合增益、我会使用输入平衡-非平衡变压器来改善噪声系数。 已就该主题撰写了许多文章-如果您需要、我也可以查找这些文章。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、噪声系数(NF)是在源阻抗噪声(通常在输入端匹配但并非始终匹配)的背景下定义的、您使用的是什么?

    噪声最低的是采用 FDA 的有源匹配方法、在输入端没有分流端接。 这适用于单端转差分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请查找我的 LMH6553增益= 1V/V 设计。

    在这种情况下、我想知道它是噪声系数。

    请查看我的设计、它是以下 Tina 原理图的副本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非您来自某些源阻抗(NF 波形图表示50欧姆系统)、否则未定义噪声系数-我想您实际上希望 FDA 级的输入参考点噪声是多少? 您还更改为 LMH6553、该数据表中没有点噪声图、但规格行(不知道1/f 角是什么)这是 CFA FDA、因此电流噪声很高。  

    无论如何,使用您的电阻器值,它将有7.2nV 输入参考(在 ADA4899的输出端)。 因此、这肯定会超过大约2nV 的 ADA4899输出噪声