This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6012:热关断

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914836/ths6012-thermal-shutdown

器件型号:THS6012
主题中讨论的其他器件:THS3491

我的设计仍然具有热关断功能。

我有两个问题:

1°/顶部塑料外壳的热阻是多少?

2 μ°热关断结温的容差是多少? 我在数据表中读出它大约为180°C、但容差是多少?

此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruno、  

    您不太可能获得热关断温度的耐受性-我想这个部件是1999年设计的、此时所有参与者都去了-也许一个电路可以帮助您找到替代器件? 原始设计审阅文件可能已经估算了该容差(这肯定是最近的 THS3491设计审阅中的一项)、但这些文件有时很难跟踪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    Michael 是正确的、我们没有关断容差的信息。 但是、我可以提出一个请求、以使 热阻结达到顶部。 获取此信息需要1-2周。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    以下是器件的热性能信息:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    43.6.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    51.2.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    25.0

    结果- psi JT (标准数据表值):

    14.1.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    25.0

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    12.4.

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    您为何要求提供"热关断结温的容差"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要求公差、因为我的印象是它超过10°C

    我的器件处于关断状态、而它们的外壳温度与其他未关断的器件相同。

    谢谢你。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    很难将在塑料封装顶部测量的温度外推至内部芯片温度。 我建议使用非常小的热电偶、并直接测量封装底部散热焊盘处的温度。 将热电偶穿过 PCB 中的一个小孔(过孔或其他)并直接接触散热焊盘。 使用滴热膏改善热传递。 我敢打赌、现在热关断温度的变化会更小。

    顺便说一下、如果热关断反复设置、您应该考虑进行一些电路更改。 当芯片温度如此高且持续时间较长时、OPAMP 的寿命会大幅缩短。

    Kai