This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是说 VDD 和 VSS 引脚之间存在短路? 缺陷是如何表达的? 高得多的电源电流? 请详细解释。
Kai
没有人 可以触摸此 IC ,因为它 有一个盒子。 我检查3个损坏的 IC 的电阻。 值为158Ω,68Ω,20kΩ μ F。新 IC 为400kΩ μ F。 VDD 和 VSS 之间。 我想知道 VDD 和 VSS 之间的正确值。
您好!
我会向 TL072的输出端添加一个保护电路(电源轨的二极管钳位)、类似于 OPA627的输入保护。
Kai
谢谢。 在我的视图中。 TLO72可能是为了保护 OP627。
感谢您的观看。请查看您的原理图。
TL072正在驱动电缆屏蔽层、可以触摸电缆。 我喜欢 Kai 关于电源引脚串联电阻和二极管的想法。 如果在同一电路板上发生三次这种情况、而其他不同电路板正常工作、那么这一电路板必须有一些不同的东西。 一种可能是运算放大器向后安装(时钟为180度)。
对于器件检查、请使用 DMM 的二极管特性。 检查 VDD 和 VSS 引脚的极性、并将可疑器件与新器件进行比较。
非常感谢您的帮助。 顺便说一下、我想知道有关 TL072的函数、我认为它可能 是保护 OPA627、因为 OPA627很昂贵。
感谢您的帮助。我怀疑数据是 TL072 CAN 可接受 电压为16.8至19.1、不是齐纳二极管的稳压值。因此、您怀疑输入电压过高可能会损坏 TL072。
您好!
TL072的目的不是为了保护 OPA627、而是将输入信号的缓冲副本带到电缆屏蔽层上。 由此、输入信号看到的有效电缆电容要小得多。
Kai
谢谢。
来自 INER 电源板的 TL072C 输入电压15V 和-15V。 您的视图是 为 VDD 和 VSS 供电的电源板太高,因此 TL072损坏。
如果 TL072持续断开、那么我建议移除运算放大器并在没有运算放大器的情况下运行系统、然后测量所有8引脚焊盘上的电压、并查看是否有任何奇怪的情况。