This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:TL072 VDD 和 VSS 短路

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914998/tl072-tl072-vdd-and-vss-short-circuit

器件型号:TL072
Thread 中讨论的其他器件:OPA627

TL072C  输入电压 VDD15V  VSS-15V

温度正常

有时,我发现 IC 损坏,VDD 和 VSS 短路。 我想知道为什么这种现象发生了3次。

原理图:

TL072生成缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设这种情况发生在最终客户长期使用的三个不同电路板上? 请重新连接原理图、因为它无法正常工作。 我怀疑电源应力或静电放电任何连接到运算放大器的电路板连接器是否存在。 这是真的吗?

    插入文件或图片有两种方式(绿色方块)、我更喜欢左边的一种。 请再次附加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说 VDD 和 VSS 引脚之间存在短路? 缺陷是如何表达的? 高得多的电源电流? 请详细解释。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  同一电路板上的现象 是三倍。原因始终是 VDD 和 VSS 引脚.e2e.ti.com/.../diffamp.pdfe2e.ti.com/.../diffamp.pdf 短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人 可以触摸此 IC ,因为它 有一个盒子。  我检查3个损坏的 IC 的电阻。 值为158Ω,68Ω,20kΩ μ F。新 IC 为400kΩ μ F。 VDD 和 VSS 之间。 我想知道 VDD 和 VSS 之间的正确值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会向 TL072的输出端添加一个保护电路(电源轨的二极管钳位)、类似于 OPA627的输入保护。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在我的视图中。 TLO72可能是为了保护 OP627。  

     感谢您的观看。请查看您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想添加此保护电路:

    顺便说一下、BZT03C18的钳位电压可能过高、无法保护电路:

    19.1V 可能会损坏 TL072! 我想改用 BZT03C16。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL072正在驱动电缆屏蔽层、可以触摸电缆。 我喜欢 Kai 关于电源引脚串联电阻和二极管的想法。  如果在同一电路板上发生三次这种情况、而其他不同电路板正常工作、那么这一电路板必须有一些不同的东西。 一种可能是运算放大器向后安装(时钟为180度)。

    对于器件检查、请使用 DMM 的二极管特性。 检查 VDD 和 VSS 引脚的极性、并将可疑器件与新器件进行比较。

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 顺便说一下、我想知道有关 TL072的函数、我认为它可能 是保护 OPA627、因为 OPA627很昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。我怀疑数据是 TL072 CAN 可接受 电压为16.8至19.1、不是齐纳二极管的稳压值。因此、您怀疑输入电压过高可能会损坏 TL072。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TL072的目的不是为了保护 OPA627、而是将输入信号的缓冲副本带到电缆屏蔽层上。 由此、输入信号看到的有效电缆电容要小得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    来自 INER 电源板的 TL072C 输入电压15V 和-15V。 您的视图是 为 VDD 和 VSS 供电的电源板太高,因此 TL072损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TL072持续断开、那么我建议移除运算放大器并在没有运算放大器的情况下运行系统、然后测量所有8引脚焊盘上的电压、并查看是否有任何奇怪的情况。