主题中讨论的其他器件:OPA170、
似乎引脚排列可能是错误的。 当我们启用运算放大器(/SHDN 变为低电平、该电平应关闭、但其命名错误、低电平为"ON")时、我们到+ ON 引脚1的输入被压碎(压至0V)。
因此、我们生成 PWM 信号、由 R/C 对其进行滤波并呈现到引脚1上的+输入端。 看起来不错。 然后、我们启用运算放大器、引脚1的输入压至0。 但没有其他东西连接到引脚1。 此设置为跟随器(运算放大器输出连接到-输入)。 那么、有什么可以挤压输入呢?
我们注意到、它们的相似器件 OPA170具有一个"5引脚 SOT"(看起来实际上是 SC-70)的引脚排列、 这是我们相同的引脚分配(1 +、2 V-、3 -、4 OUT、5 V+)、但它们的 SOT 23引脚分配不同(1 OUT、2 V-、3 +、4 -、5 V+)。 我们想知道 OPA990S 输入引脚是否可能是3和4、而不是1和3。