This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA990:是否有人报告此器件出现问题、即 SOT23-6中的 OPA990S?

Guru**** 2580245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA170, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916105/opa990-is-anyone-reporting-problems-with-this-part-opa990s-in-sot23-6

器件型号:OPA990
主题中讨论的其他器件:OPA170

似乎引脚排列可能是错误的。  当我们启用运算放大器(/SHDN 变为低电平、该电平应关闭、但其命名错误、低电平为"ON")时、我们到+ ON 引脚1的输入被压碎(压至0V)。

因此、我们生成 PWM 信号、由 R/C 对其进行滤波并呈现到引脚1上的+输入端。  看起来不错。  然后、我们启用运算放大器、引脚1的输入压至0。  但没有其他东西连接到引脚1。  此设置为跟随器(运算放大器输出连接到-输入)。  那么、有什么可以挤压输入呢?

我们注意到、它们的相似器件 OPA170具有一个"5引脚 SOT"(看起来实际上是 SC-70)的引脚排列、 这是我们相同的引脚分配(1 +、2 V-、3 -、4 OUT、5 V+)、但它们的 SOT 23引脚分配不同(1 OUT、2 V-、3 +、4 -、5 V+)。 我们想知道 OPA990S 输入引脚是否可能是3和4、而不是1和3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clay,

    您是否拥有2020年5月起的最新数据表?

    我在这里找到:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clay、

    5引脚 DBV 中的 OPA990会释放一段时间、因此我相信引脚排列正确。 2020年5月数据表更新应该在 SHDN 引脚上固定了负号、但我看到没有实现。  通过将引脚设置为高电平(但不超过20V)来实现 SHDN。 SHDN 下的低电平会使放大器导通。

    根据5引脚 DBV 引脚分配、您的经验观察结果以及 OPA990S 表、输出实际上是 OPA990SIDBVR 上的引脚1。 表格文本正确、但图像不正确。 这是我看到的第一份报告。 我将看到这两个问题都得到了纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、TI 指出表(在数据表的第4页)是正确的、但图(在第4页的上面)不正确、因此我假设引脚分配错误是正确的。

    我订购了类似的器件 TLV9101SIDBVR、因为它符合我对 OPA990的预期占用空间。  但是、在仔细检查时、不是这样。  TLV9101SDBVRT 具有与 OPA990完全相同的误差。  该图形在引脚4上具有输出。  该表在引脚1上有输出。  

    哎呀。  嗯、DigiKey 的隔夜/周六配送费用浪费了100美元。  (我购买了替换 OPA990S、然后购买了 TLV9101S。) 看起来像是对 PCB 和电路板旋转进行了一些手术。

    建议您修复两个数据表(截至今天、2020年6月20日、这两个数据表都是错误的)。  可能需要检查您的其他 SOT23运算放大器。 至少在 TLV9101S 上、SHDN 是正确的。  在 OPA990上、它是/SHDN、但"LOW"不是关断的、而是"ON"。  高电平是关断状态。  名字是什么、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clay、

    我发现数据表中的错误非常烦人。 数据表是任何电子公司的电话卡。 如果我是 BOSS、我会坚持在合理的时间范围内更正所有数据表。 我甚至不能容忍最起码的错误。 我将编写一份指南或教程,介绍如何阅读和理解(!) 数据表。

    Kai