大家好、
我的客户 在电路设计方面有问题。
当使用 iso224时、其输出具有一些短路噪声峰值、最高噪声为-87dB。 特别是当他改变另一个 Iso224b 时、噪声峰值将出现在不同的频率上。 例如 、该芯片在430hz 时的噪声峰值、 另一个芯片在1kHz 时的噪声峰值。
他的电路 如下,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.