This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:大约 ISO224输出噪声峰值

Guru**** 2519540 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912527/iso224-about-iso224-output-noise-peak

器件型号:ISO224

大家好、

我的客户 在电路设计方面有问题。

当使用 iso224时、其输出具有一些短路噪声峰值、最高噪声为-87dB。  特别是当他改变另一个 Iso224b 时、噪声峰值将出现在不同的频率上。 例如 、该芯片在430hz 时的噪声峰值、 另一个芯片在1kHz 时的噪声峰值。

他的电路 如下,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    我会移除 L2进行测试。

    此外、电源电压是否经过良好调节且具有噪声?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    让我向团队发送一条笔记、看看他们是否有任何想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我移除了 L2、但噪声是恒定的、 电源电压经过良好调节、噪声更低、

    当我输入信号时、噪声仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、您好、用户、

    "短路噪声"是什么意思?

    如果您在 ISO224的输出端采用另一个运算放大器、噪声是否会发生变化?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我已经尝试过、但噪声没有变化、我认为噪声与输出无关、因为我检测到了 Vp 和 Vn 中的噪声。 该噪声不仅是短路噪声、而且在输入信号时始终存在。

    在测试过程中、我发现当我改变输入阻抗时、噪声点发生了变化、我发现当我移除 VCAP 引脚的电容时、一些芯片的噪声消失了、但一些芯片没有影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果将 ISO224的引脚2直接连接到 ISO224的引脚4、会发生什么情况?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    噪声始终存在、并且噪声点不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    奇怪... 让我们看看 TI 专家对此有何看法。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    空闲音调的频率因器件而异、并且与输出端的直流电平成函数关系。kHz 范围内通常没有明显的音调

    音调可能由开关噪声耦合到基准引起。 由于此部件中的基准不在芯片上输出、因此它必须通过电源/接地路径。   

    您能否提供布局的捕获、以便我们尝试确定噪声源?  

    我看到频谱分析仪的查看窗口设置为仅20kHz、如果将其增加到1MHz、您是否能够在更高的频率下看到更明显的音调?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否需要 PCB 图像或设计文件?

    我应该如何将此文档发送给您?  
    是否将其发送至您的电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在论坛上发布的 PCB 图片正常。 如果您不想发布此 PCB 图像、请告诉我、我将离线与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图和布局。 正如我之前所问的、我看到频谱分析仪的查看窗口设置为仅20kHz、如果将其增加到1MHz、您是否能够在更高的频率下看到更明显的音调?