Other Parts Discussed in Thread: TLV1701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1701 如果 TLV1701由5VDC 电源供电、是否可以通过10k 电阻器将输出上拉至15V 电源?
当然、当设计更新时、器件将由15V 电源供电、但这是对现有设计的返工、其中比较器由5V 电源供电、但需要将 FET 的栅极驱动至15V、而不是5V。
提前感谢、
Cody