This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:连接到 TLV1701开漏输出引脚的上拉电阻是否可以拉至比 VS 更高的电压?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914558/tlv1701-can-the-pull-up-attached-to-the-open-drain-output-pin-of-the-tlv1701-be-pulled-to-a-higher-voltage-than-vs

器件型号:TLV1701

如果 TLV1701由5VDC 电源供电、是否可以通过10k 电阻器将输出上拉至15V 电源?

当然、当设计更新时、器件将由15V 电源供电、但这是对现有设计的返工、其中比较器由5V 电源供电、但需要将 FET 的栅极驱动至15V、而不是5V。

提前感谢、
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    是的。 您可以将输出拉至36V、而不受比较器电源电压的影响。

    首页说明的第二段中提到了这一点。 尽管我同意、数据表的其余部分对此没有很好的解释。 我将把它放在下一次更新的"待修复"列表中。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    不-你是对的! 这是100%客户在询问之前未仔细阅读数据表首页的情况!  我直接去 AbsMax 和 ROC 表格看看、假设它没有被覆盖。 不过、在我的辩护中、我可能不会仅在首页上信任它、而是会要求您进行验证。 )  

    感谢您的帮助!

    对于那些后来偶然发现了这一点的人: