This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:低温下的延迟问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913019/ina826-the-latency-issue-in-the-low-temperature

器件型号:INA826

您好 、专家:  

您能否给出 INA826在整个工作温度范围(-40 ~125度)下的延迟、尤其是在-40度下。

请参阅以下原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 我认为您是指"相位延迟"。

    相位延迟没有较强的温度分量、INA826中较大的变化分量是 IC 内部 RC 的绝对值(在任何方向上都可能变化高达20%)。  

    您是否对特定频率下的延时时间感兴趣? 此外、您是否对从 BNC 到输出的相位延迟感兴趣? 还是仅仅通过 INA? 您的输入信号是什么样的? 我们可以在 TINA 中构建该函数、以特定频率对其进行仿真并计算从输入到输出的延迟。  

    我认为最好是在 TINA 中构建并指定精确的输入信号。 以下是下载 TINA Spice 以构建电路的链接: https://www.ti.com/tool/TINA-TI (您可以在此处将文件附加到我)

    以下是 INA826型号:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Tamara:

    感谢您的回复。   我只想知道 INA826的相位延迟,蓝色是 BNC 的输入,红色是输出。 我知道输入 RC 滤波器会影响延迟,但我仍然希望 INA826的相位延迟。

    您是否获得了 INA826在低温下的相位延迟数据。

    26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果您只是想了解 INA826在特定频率下的相位延迟、我们可以在 TINA SPICE 中对此进行仿真。 数据表中没有规格、我们在-40°C 时没有信息 仿真将为您提供25°C 下的性能 如上所述、相位延迟没有较强的温度分量、 INA826中较大的变化分量 是 IC 内部 RC 的绝对值(在任何方向上都可能变化高达20%)。  

    请告诉我您的输入信号是什么以及所需的频率、以便我们计算相位延迟。