This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对 LH0002H/883执行了哪些 mILspec 测试?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912845/what-milspec-tests-have-been-performed-on-lh0002h-883

主题中讨论的其他器件:BUF634ABUF634

我正在尝试确定是否可以考虑使用 LH0002H/883 COTS 器件。 我的内部图纸包含一个部分、该部分指出了哪些筛选要求适用于此组件、但未指定这些要求是在现场执行还是作为制造的一部分执行。 在 LH0002H/883发运前、将对其执行哪些 MIL-STD-883测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我在 TI 的数据库中找不到 LH0002/883。
    请在查询中提供有关该器件的更多信息。

    它是运算放大器、电缆驱动器、您有数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LH0002H/883是最初由 National Semiconductor 制造并由德州仪器收购的缓冲器。 如果要信任 IHS 和 SiliconExpert、则它是过时的部件。 我目前查看的数据表日期为1995年2月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Timothy、  

    这些是来自 NSM 的 Fast 和 Damn Fast 缓冲器-我实际上是在20世纪70年代末在 IBM 内部使用这些缓冲器。 我会惊讶他们仍然在附近,混血人。 不确定是否有 mil 规格版本、但最新的缓冲器将是 BUF634A。 Burr-Brown BUF634已经存在一段时间、但 BB 在1992年左右便超出了 mil 规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Michael、

    如果我点击更新器件列表、那就好了。 但是、我仍然需要知道为将基极部分与/883区分开来而进行了哪些筛选。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、在 TI 网站上有这个使用购买的数据库的 BOM 交叉工具、它显示/883版本处于活动状态、但我找不到 LH0002的产品文件夹

    这可能是过时的、如果它不再投入生产、不确定为什么要添加测试信息。 这种情况因供应商而异、我们在 Comlinear 上所做的某些/883混合高速 CFA 放大器实际上具有温度端点交流和直流测试、但这种情况很少见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Timothy、我错过了这个 BOM 列表、其中"Calogic"显示为/883 LH0002的供应商、这里是他们的数据表、我想他们似乎已经挑选了许多旧器件来保持生产、

    http://calogic.net/wp-content/uploads/2019/03/LH0002_Datasheet_Rev_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了说明这一点、原始的 LH0033和 LH0063缓冲器在数据表中被称为快速且非常快的缓冲器-在后面进行了更改、我在这里发现 Bob Pease 回答了这个主题、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、  

    通常、当您看到/883时、这意味着已对器件进行了 mil-std 883测试。  

    https://www.ti.com/applications/industrial/aerospace-defense/technical-documents.html  -> 请查看"其他支持文献"下的"入门"。

    这些是对 TI mil 器件编号以及其中所包含内容的良好引用。  

    https://www.ti.com/lit/ml/sszb156a/sszb156a.pdf 

    https://www.ti.com/lit/an/sboa142a/sboa142a.pdf

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、
    数十年来、TI 一直未生产此器件。
    没有可从至883B 测试可能已完成的内容的存档信息。

    正如 Aaron Spaete 所指出的、要标记为883B、器件必须符合购买时的所有883B 资质认证测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Ed、Michael 和 Aaron、

    感谢大家的介绍。 这为我提供了我需要的东西。

    Tim