This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:可以将 OPA857 TIA 替换为 LMH32401?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911418/lmh32401-possible-to-replace-opa857-tia-by-lmh32401

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件:OPA857

大家好、

我们正忙于设计与 TI 参考设计相关的 OTDR 应用。 在此应用中、OPA857用作连接 APD 的 TIA。

由于间距要求和其他想法、我们正在考虑在该应用中测试集成的新部件 LMH32401。 关于数据表、激光雷达被称为典型应用。当将 OTDR 作为一个抗光激光雷达时、我们认为它可以工作。

但是、我们需要帮助或了解如何解决这一问题、这有一些限制。

LMH32401的数据表显示、器件仅适用于阴极连接到输入的触点、阳极必须连接到高负电压。 由于我们必须对 APD 电压进行微调、因此我们必须仅使用 APD 电源电路。 这些器件仅具有正输出。

当然、我们可以尝试反激式解决方案来获得负电压、但空间优势消失了、微调也可能更加复杂。

这将导致我们提出以下问题:

-是否有机会在正 APD 电压和阳极连接到输入端的情况下使用 LMH32401? 我们已经考虑过使用电容器进行去耦、但我们知道在这种情况下、由于缺少直流路径、暗流补偿将不起作用。

-是否有任何关于如何实现具有微调选项的紧凑型负 APD 电压源的好建议、想法或提示?

提前感谢

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guten Tag Christian、

    您可能希望阅读此主题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的帮助。

    刚刚 在 LTC6560的竞争对手数据表中找到了一个部分:

    该器件也针对负偏置 APD 进行了优化、但 也提供了交流耦合使用正偏置 APD-AC 的机会。 因此、我想测试 LMH32401的相同测试设置。 使用该器件是否可以做到这一点?

    或者、您是否建议按照 TI 的激光雷达和 OTDR 参考设计将 OPA857用于 OTDR 应用、以获得最佳匹配?

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    对于正偏置 APD、我建议使用 OPA857。 我们将研究 LMH32401在该配置中的响应情况、并在获得结果后返回给您。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

     谢谢、这对我们来说非常有趣。

    这种配置的结果非常好、因为 LMH3240的所有其他特性在我们计划的应用和小尺寸集成器件中似乎非常有趣。

    期待您的回答。

    最棒的

    Christian