Other Parts Discussed in Thread: OPA857, LMH32401
主题中讨论的其他器件:OPA857、
大家好、
我们正忙于设计与 TI 参考设计相关的 OTDR 应用。 在此应用中、OPA857用作连接 APD 的 TIA。
由于间距要求和其他想法、我们正在考虑在该应用中测试集成的新部件 LMH32401。 关于数据表、激光雷达被称为典型应用。当将 OTDR 作为一个抗光激光雷达时、我们认为它可以工作。
但是、我们需要帮助或了解如何解决这一问题、这有一些限制。
LMH32401的数据表显示、器件仅适用于阴极连接到输入的触点、阳极必须连接到高负电压。 由于我们必须对 APD 电压进行微调、因此我们必须仅使用 APD 电源电路。 这些器件仅具有正输出。
当然、我们可以尝试反激式解决方案来获得负电压、但空间优势消失了、微调也可能更加复杂。
这将导致我们提出以下问题:
-是否有机会在正 APD 电压和阳极连接到输入端的情况下使用 LMH32401? 我们已经考虑过使用电容器进行去耦、但我们知道在这种情况下、由于缺少直流路径、暗流补偿将不起作用。
-是否有任何关于如何实现具有微调选项的紧凑型负 APD 电压源的好建议、想法或提示?
提前感谢
Christian