This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:用于实现闭环反馈的电流的 Rogowski 线圈接口

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, ADS131A02, TIDA-00777, OPA188, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912404/opa2188-rogowski-coil-interfacing-for-current-for-closed-loop-feedback

器件型号:OPA2188ADS131A02
主题中讨论的其他器件: ADS131A02TIDA-00777OPA188OPA2192

您好!

我必须更新 Rogowski  线圈电流测量的 PWM 占空比 w.r.t,以实现 焊机的恒定电流 ?

 连接 Rogowski 线圈以进行高速闭环反馈系统电流测量的最佳方法是什么(不适用于50Hz 或60Hz 后的能量/电流测量)  

用于与12位 ADC 连接?

我将介绍以下部分:

1)

 我见过 OPA2188

http://www.ti.com/tool/TIDA-00777

2) ADS131A02

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131a04.pdf?ts=1591633466135&ref_url=https://

是否有方法对 Rogowski 线圈进行仿真 ?

请提供建议..

提前感谢..

--

Karan123.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    从精密放大器的角度来看、TIDA-00777是 我们用于在 信号链中连接 Rogowski 线圈的最完整资源。 在第4.2.1节中、重点介绍了哪些运算放大器特性对应用很重要:

    4.2.1 OPA2188/OPA188

    在精密测量和快速稳定的每个阶段都使用运算放大器。 选择运算放大器对于设计至关重要。

    为积分器设计选择运算放大器的主要规格包括:

    •低失调电压和失调电压漂移有助于最大限度地减少校准以及温度范围内的性能下降。

    •低偏置电流有助于更大限度地减少 Rogowski 线圈的负载、从而减少增益误差。

    •低电压噪声密度可提高 Rogowski 线圈在低输入电流下的可重复性和精度。 此设计中使用了 OPA2188双路运算放大器来实现积分器和增益级。 此设计中使用 OPA188单运算放大器来实现直流电平位移级和缓冲电压基准。

    OPA2188零漂移运算放大器肯定可用于此应用。 不过、现在您可能需要考虑使用较新的 e-trim 运算放大器、例如 OPA2192。 它提供比 OPA2188更低的输入电压噪声。

    我们不会在精密放大器 e2e 论坛上介绍模数转换器产品、因此您需要在转换器产品 e2e 论坛上发布有关使用 ADS131A02进行此类应用的任何问题。

    我不知道 Rogowski 线圈仿真模型。 我建议您将该问题发布到 TI 传感产品 e2e 论坛。 它们侧重于使用 Rogowski 线圈的应用、并且可能具有所使用的模型。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程