This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:OPA192电源电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924626/opa192-the-current-of-supply-power-of-opa192

器件型号:OPA192

 TPS7A4901/TPS7A300A 的输出电流为150mA。

使用 TPS7A4901/TPS7A3001提供±12V 电压,电流是否足以 驱动3 OPA192?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请向我们提供以下信息:

    OPA192-1、OPA192-2和 OPA192-3上的负载是多少?   -->您应该计算最大值 OPA192-1、OPA192-2和 OPA192-3的功耗。

    2. OPA192-1、2、3运算放大器是否会出现潜在短路? OPA192的短路电流额定值为+/-65mA。  

    3.最坏情况下的工作温度范围是多少?

    4.在运行条件中是否存在任何瞬态条件?

    OPA192-1、2和3的驱动波形是什么?

    +/-15V 时的输入功率=+/-12V 时的输出功率+热耗散= OPA192-1 + OPA192-2 + OPA193-3 + Dissisplations 的输出功率、这是最低功耗要求。 当然、您需要为工作温度考虑因素+瞬态条件+可能的短路条件等添加功率开销。  在回答问题之前、您必须考虑所有最坏情况。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。