Other Parts Discussed in Thread: OPA454
大家好、
我们想请您提供以下规格的电神经刺激脉冲放大器建议。
高电压和高输出电流放大器
2.电源电压>40V - 100V
输出电流> 50mA 至200mA
4. 5Hz 至100Hz 的低工作频率
5.单电源
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danilo、
目前、我将假定终端客户不会像 Kai 所问的那样直接向患者施加这种电压和电流能力。 因此、我们将仅通过电路 应用来解决这一问题。
OPA454是唯一一款能够提供40V 至100V 电源电压范围并提供50mA 最小电流的 TI 精密运算放大器。 如果 输出电流必须高于、则必须采用不同的设计方法。 请注意 、所有 TI 高电压功率运算放大器都不是轨到轨输入和输出。 因此、使用单极性电源会限制运算放大器输入和输出摆动到接地或正电源轨的距离。
如果输出不必以接地为基准、但可以是 差分、从而打开使用桥接 T 配置的机会。 然后 、使用我们的一些60至80V 电源运算放大器冷电源。 请确认需要哪种输出连接。 此外、+40V 是 可行的电源解决方案、还是该电路是否可一直使用到+100V?
此致、Thomas
精密放大器应用工程