This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:用于脉冲放大器的功率运算放大器

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923139/opa454-power-opamp-for-pulse-amplifier

器件型号:OPA454

大家好、

我们想请您提供以下规格的电神经刺激脉冲放大器建议。

高电压和高输出电流放大器

2.电源电压>40V - 100V

输出电流> 50mA 至200mA

4. 5Hz 至100Hz 的低工作频率

5.单电源

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    应用于活体人体?? 因此电源电压会过高。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    目前、我将假定终端客户不会像 Kai 所问的那样直接向患者施加这种电压和电流能力。 因此、我们将仅通过电路 应用来解决这一问题。

    OPA454是唯一一款能够提供40V 至100V 电源电压范围并提供50mA 最小电流的 TI 精密运算放大器。 如果 输出电流必须高于、则必须采用不同的设计方法。 请注意 、所有 TI 高电压功率运算放大器都不是轨到轨输入和输出。 因此、使用单极性电源会限制运算放大器输入和输出摆动到接地或正电源轨的距离。

    如果输出不必以接地为基准、但可以是 差分、从而打开使用桥接 T 配置的机会。 然后 、使用我们的一些60至80V 电源运算放大器冷电源。  请确认需要哪种输出连接。 此外、+40V 是 可行的电源解决方案、还是该电路是否可一直使用到+100V?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Thomas:

    我将向客户说明他们的应用。 感谢您对该问题的答复。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单电源+40V 可用于轨到轨配置。

    我们的实验涉及将输出从20V 变为40V、将电流从20mA 变为最小80mA、并将频率从5Hz 变为100Hz。

    输出未与接地隔离。

    提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    您是客户吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    您能否显示原理图或图纸?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭 thing thread、如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。