我在隔离式配置中使用 XTR116在现场构建并部署了许多板。
此设计一直运行良好、在工作台上保持稳定、但现在被告知4-20输出偶尔会"漂移"到整个20mA 电压轨。
我无法在工作台上重复上述问题。
我现在才意识到在第8页绘制5图的重要性。
在阅读该文档时、未讨论该图纸的原因、时间和 IF。
什么是不稳操作?
为什么有两个电容器?
这两张图纸的操作差异是什么?
我可能能够"破解"电路板并在 JMPR4上使用10欧姆电阻器。 这非常接近图5中的顶部图。
我应该增大或减小一个或所有电容器的电容吗?
我是否应该移除一个电容器、以便我只有两个电容器?
对于更严重的"hack"、我可以将 I2C 轨与 MCP4725 IC 分离、只需使用 VREF 引脚即可。
这样、VREF 引脚上只能有一个100nF 电容。 我需要添加另一个吗?
如果我分离两个 I2C 和 VDD 电源轨并 移除电容器、这意味着我不需要10欧姆电阻器
迫切需要思考和评论。