大家好、我是一名电子产品新手、我想在一个负载单元上工作、我正在考虑哪种放大器最适合。
将1Kg (最大值)、1mV/V、ADS1232等电池作为负载、以读取这些值、工作电压为3.7V (锂电池)。
我想将 OPA277数据表中的放大电路用作连接到 ADS1232的放大电路、但最近我看到 INAXXX 放大器更实用、更完整、所有这些都在单个封装中、因此我想提出一些建议: 最好对加载单元使用2个 Opas 还是 INA? 哪个 INA 更适合负载单元? 我目前正在阅读有关 INA333的文档、可以这么做吗?
谢谢你