This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载单元放大器:OPA 还是 INA?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, OPA277, INA333, INA828, INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924121/load-cell-amplifier-opa-or-ina

主题中讨论的其他器件:ADS1232、 OPA277、 INA333、 INA828、 INA317

大家好、我是一名电子产品新手、我想在一个负载单元上工作、我正在考虑哪种放大器最适合。

将1Kg (最大值)、1mV/V、ADS1232等电池作为负载、以读取这些值、工作电压为3.7V (锂电池)。

我想将 OPA277数据表中的放大电路用作连接到 ADS1232的放大电路、但最近我看到 INAXXX 放大器更实用、更完整、所有这些都在单个封装中、因此我想提出一些建议: 最好对加载单元使用2个 Opas 还是 INA? 哪个 INA 更适合负载单元? 我目前正在阅读有关 INA333的文档、可以这么做吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    您能更详细地介绍一下负载单元吗? 它是否形成惠斯通电桥?

    您是否有负载单元的数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、抱歉、我忘记指定、该单元格是惠斯通桥。 遗憾的是、没有电池数据表、我目前在 AlivExpress 上在线获取了价格低廉的版本、只是为了开始处理电路。 我正在寻找一个 C3或更高水平的至少+-2mV/V 的电池。 因此、我将设计一个高质量电池的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、抱歉、我忘记指定、该单元格是惠斯通桥。 遗憾的是、没有电池数据表、我目前在 AlivExpress 上在线获取了价格低廉的版本、只是为了开始处理电路。 我正在寻找一个 C3或更高水平的至少+-2mV/V 的电池。 因此、我将设计一个高质量电池的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    您可以看一看 INA333微功耗仪表放大器、但如果您能够找到传感器的规格、这将非常有用。 通过互联网搜索传感器型号、也许您能够找到规格。  

    以下可能有助于为您的应用选择适用的 INA 仪表放大器的主题-->  

    仪表放大器(INAS)如何适合我的设计?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/818894

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我打算购买的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    未正确加载映像。 请尝试以下操作。  

    请单击红色圆圈中的图标以上传图像文件。 请使用绿色圆圈图标上传标准文件。  

    您是否确定要使用什么仪表放大器? 如果您这么做、我可能能够为您准备一个仿真。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我插入了图像、但我不知道它是否正确加载、预览为空。 我附上了第二个链接、用于显示在线上传的图像。

    关于选择、我被定向到 INA333。 我还阅读了 INA828数据表、该数据表的性能应更好。 INA2XX 和 INA1XX 版本应该过时、低于较新的型号对吧?

    I.Ibb.co/.../1320856495-812709032.webp

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我不建议使用 INA828、因为您具有3.7Vdc 的单电源轨。 您的输入 VCM 不具有您的应用所需的范围。  

    根据您早期的设计要求和压缩传感器数据表、我为您进行了以下仿真。 我认为 INA317可能是适合您的应用的出色运算放大器。 我配置的增益= 101。 此外、随附的是 Tina 仿真、该仿真可能有助于确定。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA333-INA317-Compression-Sensor-07282020.TSC

    最棒的

    Raymond