请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OPA551、 LM675您好!
我不熟悉论坛并寻求帮助。
我尝试创建一个交流电压源(正弦波或方波)、在1Hz 至500Hz 的频率范围内提供高达200mA 的电流。 到目前为止、我一直在使用一个可以在所需频率下生成波形的波形发生器、但其最大输出电压为10Vpp、电路中的电流为87mA。 我需要对其进行放大、但我不知道如何进行放大、因为我查找了一些放大电路、但它们似乎在低频下不起作用。
我认为该放大电路的理想特性是:
- 信号输入- Vin:0-8Vpp;
- 工作频率:1Hz 至300Hz,如果可能,为500Hz;
- 信号输出- Vout:0-20Vpp;
- 信号输出-输出电流:0-200mA;
您可能知道或拥有的任何建议、评论、电路图、组件、我对此表示赞赏