This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 小尺寸线性电机电源放大

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551, LM675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926055/small-linear-motor-power-supply-amplification

主题中讨论的其他器件:OPA551LM675

您好!
我不熟悉论坛并寻求帮助。

我尝试创建一个交流电压源(正弦波或方波)、在1Hz 至500Hz 的频率范围内提供高达200mA 的电流。 到目前为止、我一直在使用一个可以在所需频率下生成波形的波形发生器、但其最大输出电压为10Vpp、电路中的电流为87mA。  我需要对其进行放大、但我不知道如何进行放大、因为我查找了一些放大电路、但它们似乎在低频下不起作用。

我认为该放大电路的理想特性是:

  • 信号输入- Vin:0-8Vpp;
  • 工作频率:1Hz 至300Hz,如果可能,为500Hz;
  • 信号输出- Vout:0-20Vpp;
  • 信号输出-输出电流:0-200mA;

您可能知道或拥有的任何建议、评论、电路图、组件、我对此表示赞赏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    欢迎参加 e2e 论坛。  OPA551和 LM675可实现更高的输出电流。 确保也有散热器。